This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:输出电压负解决方法

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920727/lm5060-output-voltage-negative-workaround

器件型号:LM5060

您好!

我的客户使用 LM5060驱动高侧开关、将电源连接/断开到负载(电阻器)。

高阻下的电阻器为10k 而不是3k。 定时器保持悬空。

VOUT 通过2m 电缆连接到电阻器负载、当我们在过流情况下关闭 MOSFET 时、波形如下:

黄色- VOUT 至 GND、紫色- Vin 至 GND、绿色- GATE 至 GND。

我们可以看到 Vout 上出现负电压(最大-4V)、我们猜这是由长电缆导致的、这会增加负载的电感。

-4V 超出数据表中的绝对最大额定电压。 我们怎样才能解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

      OUT 至 GND 之间的肖特基二极管有助于钳制关断期间由电感反冲生成的–ve 正向电压。

    所选的肖特基二极管应该具有

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>解决方案的过流阈值

     此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    在对添加肖特基二极管进行电路优化后、Vout 引脚上的负电压现在为-550mV、持续66us。

    实际上、客户很长时间没有使用肖特基二极管、器件未损坏。

    数据表第29页

    VOUT < VIN、VOUT 为负且 VIN 为正时的情况下的情况(请参阅图44)。 需要选择 RO 来保护 OUT 引脚不受超过25mA 的电流的影响。

    我的理解是、只要电流不超过25mA、并且 VOUT>-25V、器件就可以处理它。 正确吗?

    2.我的客户没有使用 VDS 故障比较器来提供过流保护、该器件仅用作高侧栅极驱动器、因此可以将引脚与外部 MOSFET 的源极侧断开吗? 那么我们不必担心负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    1.正确。 检查 -550mV 电流驱动到 OUT 引脚的程度。 为了提高安全性、我建议在 OUT 引脚路径中添加1k 作为 Ro

    2.为了实现正确的驱动操作和 Vgs 保护、OUT 引脚应连接到外部 MOSFET 的源极。

    此致、Rakesh