您好!
我的客户使用 LM5060驱动高侧开关、将电源连接/断开到负载(电阻器)。
高阻下的电阻器为10k 而不是3k。 定时器保持悬空。
VOUT 通过2m 电缆连接到电阻器负载、当我们在过流情况下关闭 MOSFET 时、波形如下:
黄色- VOUT 至 GND、紫色- Vin 至 GND、绿色- GATE 至 GND。
我们可以看到 Vout 上出现负电压(最大-4V)、我们猜这是由长电缆导致的、这会增加负载的电感。
-4V 超出数据表中的绝对最大额定电压。 我们怎样才能解决这个问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用 LM5060驱动高侧开关、将电源连接/断开到负载(电阻器)。
高阻下的电阻器为10k 而不是3k。 定时器保持悬空。
VOUT 通过2m 电缆连接到电阻器负载、当我们在过流情况下关闭 MOSFET 时、波形如下:
黄色- VOUT 至 GND、紫色- Vin 至 GND、绿色- GATE 至 GND。
我们可以看到 Vout 上出现负电压(最大-4V)、我们猜这是由长电缆导致的、这会增加负载的电感。
-4V 超出数据表中的绝对最大额定电压。 我们怎样才能解决这个问题呢?
Rakesh、
在对添加肖特基二极管进行电路优化后、Vout 引脚上的负电压现在为-550mV、持续66us。
实际上、客户很长时间没有使用肖特基二极管、器件未损坏。
数据表第29页
VOUT < VIN、VOUT 为负且 VIN 为正时的情况下的情况(请参阅图44)。 需要选择 RO 来保护 OUT 引脚不受超过25mA 的电流的影响。
我的理解是、只要电流不超过25mA、并且 VOUT>-25V、器件就可以处理它。 正确吗?
2.我的客户没有使用 VDS 故障比较器来提供过流保护、该器件仅用作高侧栅极驱动器、因此可以将引脚与外部 MOSFET 的源极侧断开吗? 那么我们不必担心负电压。