This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:关于 ILIM 输出电流和 R (ILIM)功率选择

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920974/tps259824oevm-about-the-ilim-output-current-and-the-selection-of-r-ilim-wattage

器件型号:TPS259824OEVM

大家好、

我们  通过设置 R (ILIM)= 118Ω Ω 来选择电流限制 ILIM=12.48A。

我担心 R (ILIM)功率。

在数据表(p4)中,ILIM 引脚类型描述为模拟输出。

但是、我找不到 ILIM 引脚的直流特性(输出电流)。

问题1. 在    上述情况下、您能告诉我 R (ILIM)的最大功耗吗?

问题2. 您是否会让我知道 ILIM 引脚的输出电流?

此致、

Akita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akita、

    流经 ILIM 引脚的电流将是流入内部 FET 的负载电流上的一个向下调节电流。  

    它是一个非常小的值、IILIM:IOUT 比率将大约为几百 uA/A

    您应该能够为 RILIM 使用0402、1/16W 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    有道理。

    感谢您告诉我。

    我将关闭该线程。

    请注意、

    Akita