This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:最大输出电流1.5或1A?

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920937/bq51013b-max-output-current-1-5-or-1a

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

您好!

我希望将 BQ51013B 用于将与 BQ25611D 搭配使用的 Qi 无线接收器、以便为我们的器件充电。 我想从无线接收器中获取最大电流、以便为我们的充电。 我注意到数据表规格显示、输出电流可设置为1.5A。 但是、在数据表的其他部分、可以说我们只能获得高达1A 的输出电流。 您能对此进行澄清吗? 如果它能够提供1.5A 电流、有没有办法做到这一点? 应用数据表明它只能达到1A。

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    1.0A 输出电流配置最为可靠。  这是5W、符合 WPC 5W 标准。

    1.5A 配置存在许多挑战、包括温升、线圈设计、线圈对齐、发送器兼容性等。