请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5101 主题中讨论的其他器件:、 UCC27282
您好 TI EE:
您能否告诉我贵公司网站上 LM5101的仿真模型是否可以用 LTSPICE 或 simplis 进行仿真? 我似乎无法用这两个软件打开模型。
谢谢。
此致
许
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hui、
不建议在新设计中使用 LM5101。 建议使用 LM5101A、其模型为。 不过、您可以在 LM5101A 网页中为任一器件使用该模型。
另一种替代方案是我们较新的器件之一 UCC27282、它以相同的价格(1k 的网络价格)提供更好的性能。
如果您可以为我们提供有关您的项目的更多详细信息、我们可以帮助您为您的应用选择最佳的 TI 栅极驱动器。
如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。