This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:替换为 bq30z50

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQ40Z50-R2, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920215/bq30z554-r1-replace-with-bq30z50

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件: BQ30Z50BQ40Z50-R2BQEVSWBQSTUDIO

能否直接替换 bq30z554-R1和 bq30z50? 软件是否兼容? 如果不是、需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件不兼容、这些器件基于不同的硬件平台。我们建议使用 BQ40z50-R2。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq40z50-R2能否直接替代 bq30z554-R1?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有与 BQ30z554-R1?兼容的软件和硬件

    Yhanks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40z50-R2不是 BQ30z554-R1的引脚对引脚替代品。 我建议查看 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/sluuav7b/sluuav7b.pdf)以查看电路原理图和 PCB 布局注意事项。

    谢谢、  

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用我们的旧版软件工具链 BQEVSW (BQ 评估软件)。 我们最新的工具链是 BQStudio (https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO)、可与 BQ40z50-R2等较新的监测计配合使用。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 bq30z554-R1的硬件兼容模型? 我不想重新设计电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有此器件的硬件兼容模型。 如果您必须更改原理图和布局才能使用 BQ40z50-R2等更新的监测计、我们的应用团队可帮助您查看原理图。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!