This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输出电压纹波计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920119/lm5122-output-voltage-ripple-calculations

器件型号:LM5122

您好!

我需要数据表中的一些公式帮助澄清。  

1) 1)数据表公式33中的 VRIPPLE_max (Cout)是峰值到峰值纹波电压还是仅峰值电压?

2) 2)为什么 LM5122纹波公式与 eq 不同。 "升压转换器功率级的基本计算"应用手册的12和 eq 13?  我尝试了这两种方法、得到了不同的答案。  该应用手册给出了更高的估算值。

这里是 eq。 12和 eq。 13应用手册中的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    公式12和13正确地计算了实现输出纹波要求所需的电容。  

    1) 1)公式33看起来是最大峰峰值纹波。  

    2) 2)公式33和公式13之间的差异是、公式13假设纹波完全来自 ESR。 方程式33似乎也包含来自电容器的纹波。 您可以使用升压转换器基本计算表中的等式25+26推导等式33。

    如果您假设电感器电流纹波很小、则 ESR 引起的电压纹波等于 ESR*(Iout/1-D)。

    电容纹波等于(Iout*D)/(FS*Cout)。

    如果将这两者相加,并从组合方程中取出 Iout/(1-D),则最终得到 Iout/(1-D)*[ESR+D*(1-D)*1/Fs*1/Cout]。  

    D*(1-D)在 D = 0.5时达到其最大值。 因此,D*(1-D)=0.25,或者您可以将最坏情况重写为 Iout/(1-D)*[ESR+1/(4*FS*Cout)]。

    谢谢、

    Richard