您好!
我需要数据表中的一些公式帮助澄清。
1) 1)数据表公式33中的 VRIPPLE_max (Cout)是峰值到峰值纹波电压还是仅峰值电压?
2) 2)为什么 LM5122纹波公式与 eq 不同。 "升压转换器功率级的基本计算"应用手册的12和 eq 13? 我尝试了这两种方法、得到了不同的答案。 该应用手册给出了更高的估算值。
这里是 eq。 12和 eq。 13应用手册中的内容:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要数据表中的一些公式帮助澄清。
1) 1)数据表公式33中的 VRIPPLE_max (Cout)是峰值到峰值纹波电压还是仅峰值电压?
2) 2)为什么 LM5122纹波公式与 eq 不同。 "升压转换器功率级的基本计算"应用手册的12和 eq 13? 我尝试了这两种方法、得到了不同的答案。 该应用手册给出了更高的估算值。
这里是 eq。 12和 eq。 13应用手册中的内容:
您好、开尔文、
公式12和13正确地计算了实现输出纹波要求所需的电容。
1) 1)公式33看起来是最大峰峰值纹波。
2) 2)公式33和公式13之间的差异是、公式13假设纹波完全来自 ESR。 方程式33似乎也包含来自电容器的纹波。 您可以使用升压转换器基本计算表中的等式25+26推导等式33。
如果您假设电感器电流纹波很小、则 ESR 引起的电压纹波等于 ESR*(Iout/1-D)。
电容纹波等于(Iout*D)/(FS*Cout)。
如果将这两者相加,并从组合方程中取出 Iout/(1-D),则最终得到 Iout/(1-D)*[ESR+D*(1-D)*1/Fs*1/Cout]。
D*(1-D)在 D = 0.5时达到其最大值。 因此,D*(1-D)=0.25,或者您可以将最坏情况重写为 Iout/(1-D)*[ESR+1/(4*FS*Cout)]。
谢谢、
Richard