This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:TI 网站上的 UCC21540仿真不能运行。 找不到零件的库。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920905/ucc21540-ucc21540-simulation-from-ti-website-doesn-t-run-cannot-find-the-library-of-the-part

器件型号:UCC21540

您好:

我正在尝试在 PSpice 中模拟 UCC21540 (我已从 TI 网站下载)、但我收到以下消息:  

错误(ORPSIM-16276):无法完成仿真、因为库 C:/ELAB_MODE_WS/ELAB_MODE_DS/Part_Numbers /UCC21540/Active_Work/PSPICE/UCC21540-PSPICE_PSPICE_TRANS/ucc2150.lib
不可用。

请提供建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KostaL、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    您是否将.DSN 文件加载到 pspice 中?

    如果您抓取.lib 文件、这是 UCC21540的模型、应可用于您的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Don!

    我已将.DSN 和.LIB 文件移至另一个位置、已将配置路径添加到此库文件并运行。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KostaL、

    很棒! 非常感谢您花时间解释您如何解决此问题!

    如果您需要其他信息、请告知我们。