This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:更改终止电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920902/bq24105-changing-the-termination-current

器件型号:BQ24105

大家好、

我们的客户正在 其设计中使用 BQ24105、并希望了解如何增加端接电流。 其目标是仅将电池充电至特定容量。

基本上、他们要做的是在将其电池从生产线中取出之前、将其电池充电至70%(大约)。 他们认为、如果他们能够以某种方式找到一个解决方案、使其具有大约500mA 的端接电流、从而使其相当接近。 BQ24105 IC 的问题在于、它只允许高达200mA 的终止电流、这将为电池充电超过70%。

它们 使用的是单节电池解决方案18650。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    遗憾的是、终端具有 EC 表中指定的最大值200mA。

    如果客户使用相同的电池、并且他们已放电至相同的水平、您可以使用充电安全计时器在一段时间后终止。 生产条件相当一致、因此器件不太可能进入故障状态、并且可能在相同的时间内充电。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo