This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:OUTH 和 OUTL 都保持高电平

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920615/ucc27611-both-outh-and-outl-are-stuck-high

器件型号:UCC27611

大家好、我已经根据 EPC 提供的原理图复制了电路板 EPC9047。 除 UCC27611栅极驱动器外、所有元件都正常工作。 我检查了它
引脚1 - 12V。
PIN2-GND
引脚3-PWM
PIN6-Vref (5V)
我面临的问题是我的两个输出(引脚4 - OUTH)
引脚5-OUTL)卡在高电平。
如果您能帮我解决这个问题、那将会很棒。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moinul、

    感谢您在 ucc27611上联系 e2e。

    如果在超过输入低阈值时不响应、器件可能会损坏它。

    重新组装新器件时、您能否获取611输出的波形?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我已更改栅极驱动器、但仍然无法从栅极驱动器获取所需的输出。 连接了不同引脚上的波形。  非常感谢您的意见。

    引脚5 OUTH

    引脚1:

    引脚3:

    引脚4

    引脚6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    您能否将原理图的栅极驱动部分发送给我并解释运行条件?

    您能否放大到 OUTH 的1-2个周期?

    谢谢、