This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:每两种情况下的 TPS65131温度仿真数据(结温/外壳温度)。

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920397/tps65131-tps65131-temp-simulation-data-junction-temp-case-temp-per-two-cases

器件型号:TPS65131

BU 专家、您好、

我的客户(韩国的 LG 显示屏)正在考虑在新项目中使用 TPS65131。

在此之前,它们需要根据 IC 的温度数据模拟 LCD 面板的温度。

您能帮助我获得 有关以下条件的温度模拟数据的答案吗?

如果无法进行仿真、则计算出的温度(Tj / TC)正常。  

条件低于。 MP 时间表为明年第1季度。 IC 的用途是为电源驱动器和面板中的伽马提供正/负电压。

  情况1)  VCC 3.3V、VDDP 6.0V (输出电流50mA)、VDDN -6.0V (输出电流50mA)  

   情况2)  VCC 3.3V、VDDP 6.0V (输出电流320mA)、VDDN -6.0V (输出电流320mA)   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung-Ho:

    TJ/TC 取决于电路板和系统设计本身(散热焊盘与铜平面的连接程度、铜平面的大小、系统中是否存在循环空气 等)。 我可以向您介绍在客户条件下 TPS65131EVM 电路板上测得的温度、这应该是客户的良好起点。 请允许我进行几天的测量、然后返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢您的友好支持。 等几天没问题

    此致、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我直接在 TPS65131器件外壳顶部测量了温度。

    客户案例1: 32.1C

    客户案例2:58.4C

    我希望这能为客户系统的使用提供一些想法。

    此致、

    辽卡特