This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920795/bq25618-bq25618

器件型号:BQ25618

在我的应用中、此 IC 的使用被设计成目标具有一个 USB 电源和一个电池电源

在以下情况下、假设电池随时已充满电或至少处于该 IC 所需的电压电平内。

我想知道当 USB 被连接或断开时、这个 IC 的 PMID 输出上的电压电平是否会暴露一个电源电压毛刺脉冲/骤降、如果是的话:这个毛刺脉冲/骤降的持续时间是多少

如果它可能产生任何影响:目标的电流消耗为50mA 或200mA、具体取决于实际的瞬时目标运行状态。

这种情况的问题是、如果 USB 电源切换导致目标、例如 MCU 的系统复位、这是由于 MCU 电源中断、而主 USB 电源中断

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 USB 时、PMID 电压为 VBUS - 0.7V、此 DIP 毛刺脉冲时间约为220ms。

    当 USB 断开时、PMID 上会出现毛刺脉冲。 PMID 电压在升压电压上电之前从 VBUS (USB 电压)降至 VBAT-0.7V 40ms (假设在 USB 断开连接时启用升压)。