This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:SPICE 文件问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210, TPS563210A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919950/tps563210a-spice-file-problem

器件型号:TPS563210A

我正在使用 TINA 的 Netlist 编辑器从 TI 网站导入 TPS563210_TRANS.lib。 当我在"Analysis"下拉选项卡下选择"Compile"时、响应为"Missing Syntax Element。 行:#55。"  

x_U1_U9      SS VREG5 d_D1参数:  

突出显示。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我将在下周一帮您检查并向您提供反馈、因此您想使用 TINA 仿真 TPS563210A 吗?

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果能够以最大的灵活性完成 LTSpice 也是一件很好的事情。 如果可能、最好能够在时域和频域中进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

    通常 、瞬态文件仅支持在时域中进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已检查、可以成功执行该操作。

    https://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf?ts=1594017083580&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTINA-TI%253FkeyMatch%253DTINA%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN

    有关详细流程、请参阅应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用 Analysis 下拉菜单上的 compile 命令时 PC 上发生的情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用 Analysis 下拉菜单上的 compile 命令时 PC 上发生的情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过下载并运行更新版本的 TINA、我已经解决了前面的问题。 现在我的问题是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我也遇到了这个问题。 我正在向模型团队提交申请、以调查此问题。 它需要几天时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们已将查询转发给相关团队。

    有关的小组将帮助我们解决这个问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请在".SUBCKT TPS563210_TRANS 中添加"Params:SS=0 "。 。 。 。 "行、如下所示。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经在原理图中实例化了 IC。