This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:无法在实际系统上找到要上传的黄金映像/方式

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ78350, BQ78350-R1A, BQ78350-R1, BQ76940, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920396/bq76920evm-unable-to-find-golden-image-way-to-upload-on-actual-system

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ78350BQ78350-R1ABQ78350-R1BQ76940BQ76920

您好!

我一直在使用开发板来查看系统的工作原理、并根据 我们的规格设置"黄金映像"。   但是、我并不完全理解如何保存文件并将其上传到实际系统中?  我们计划在系统和软件之间使用 EV2400接口。

我已经浏览过所有可用的数据表、但我仍然对实际使用真实系统的入门感到困惑。  任何进一步的阅读建议都将不胜感激。  我们已经定义了所需的规格、例如 OCD 检测等  我们正在尝试了解这些数据在系统上的实际传输方式。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否查看 过 EVM 用户指南? 它提供了一个详细的分步过程。 如果是、您遇到了哪个步骤的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我应该已经说过我已经尝试了 EVM 用户指南。  首先、我自己尝试了 AFE、我能够更改 CHG_ON 和 DSG_ON 位、并且可以使用 DVM 来监测我的负载电阻器、以查看其上的电压。  我读取的值是正确的。  然后、我设置系统以检查仪表、并能够达到步骤17。

    对于第18步、发送 FET_EN 似乎没有什么不同。  最初、Fen_EN 位为高电平、DSG 和 CHG 位为低电平。  发送命令 FET_EN 仍会将 FET_EN 位保持为高电平、并将 DSG 和 CHG 保持为低电平。  我假设这是我的系统应该处于的状态、因此我转到步骤19。

    对于步骤19、我写入温度值、但我得到的是红色叉号、而不是复选标记。  当我输入一个外部平均电芯电压值时、也会发生同样的情况。  这是我停下来并决定尝试其他东西的地方。

    我向下滚动到第5部分、并决定在某些情况下更新固件。  导入文件并按 Program、会显示错误消息"The device must be in ROM mode"(设备必须处于 ROM 模式)。  因此、我尝试搜索一种方法来实际更新我的固件、即使 EVM 用户指南没有说明任何有关 ROM 模式的信息。  我在论坛上发现了另一个问题、该问题指出、为了进入 ROM 模式、我必须发送命令00、但是软件通知我这不是一个有效的字。

    因此、我想了解为何无法使用器件控制。  我找到了应用报告 SLUA742并在第2节中尝试了该示例。  我能够将00 40写入寄存器0x44、然后从0x44读回以下内容:

    00 40 84 07 02 75 96 19
    A5 40 01 00 FF 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 40 00 00
    00

    根据所提供的内容、这看起来是正确的、这让我想知道为什么我不能进入 ROM 模式。  然后、我发布该帖子、以了解这是否是最终系统的正确方法。

    感谢你能抽出时间、

    Chris

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在"Command"窗口中单击 FET_EN 按钮后、您是否单击了 Refresh 按钮? 您能否检查寄存器中是否报告了可能会阻止 FET 导通的任何保护故障?

    如果您尝试更新固件、您可能希望尝试关闭仪表板(单击 BQStudio 左上角的绿色横幅)。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我重新启动了整个设置。  FET_EN 位最初为低电平。  按下 FET_EN 后、我刷新列表。  位 FET_EN 在变为高电平之前瞬间变为白色背景。  但是、电池状态(DSG)的第6位在整个过程中保持高电平、运行状态 A (DSG)的第2位在整个过程中保持低电平、监测状态(DSG)的第6位在整个过程中保持高电平、而运行状态 A (CHG)的第1位在整个过程中保持低电平。  它们似乎都没有受到影响。

    我检查了整篇错误中的晶圆和 AFE 位保持低电平、并且在 bqStudio 内的错误窗口中没有错误。  我应该检查的任何其他寄存器?

    我还尝试通过关闭仪表板来更新固件、但仍然遇到相同的 ROM 错误、并且仍然无法进入 ROM 模式。  但是、我的 bq78350_R1版本为1e9b_1_03、这也是用户手册中显示的版本。

    我认为黄金映像包含数据存储器配置、化合物视图和校准。  假设我能够使用 bqStudio GUI 准备数据存储器配置和化学视图、我仍然会遇到"Calibration"选项卡中的问题、

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您拥有的固件版本应该可以。 这是 BQ78350-R1器件附带的版本。 有一个较新的版本、但它只有一个更改、即改进的关断例程。 这不会影响您现在看到的任何内容、因为在其他情况下、它的功能是相同的。 BQ78350-R1A 器件上加载了版本1.04固件。

    刷新后(在 FET_EN 之后)、您能否发送 BQStudio 寄存器的屏幕截图? 您应该会在 OperationStatus 中看到 xchg 和 XDSG 位变为红色(关闭)、CHG 和 DSG 位变为绿色(打开)。 这些位在 BatteryStatus 和 GaugingStatus 寄存器中具有不同的含义、因为它们也取决于电流。

    此外、对于校准问题、请确保已针对温度测量和外部平均电池电压正确配置器件。 默认情况下、仅启用 TS1。 对于外部平均值、您需要确保已配置 AFE 电池映射、并且您正在输入平均电池电压值。 更多图像将帮助我们调试这一点。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    立即开始使用图像刷新。 在我按下 FET_ON 命令之前、这是我的 bqStudio:

    如您所见、xchg 和 XDSG 已经处于高电平、而 CHG 和 DSG 处于低电平。 FET_EN 和 SEC1位也为高电平。 然后、我按 FET_ON 命令并获取此视图:

    XCHG、XDSG、CHG 和 DSG 保持其先前的状态。 唯一改变的位是 FET_EN 变为低电平、而 SEC0位再次变为低电平。 我还在监视 PACK+/-引脚的电压输出、对于 BATT+/-(来自电源)上的14.96V 电压、我在 DVM 上得到的读数为11.54V。 当我在上面放置一个7.5欧姆电阻器时、电阻器上的电压为0V、电源的电流消耗不会增加(保持在~0.019A)

    我还重试了校准程序、下面是我得到的结果:

    唯一为我提供复选标记的是 CC 偏移。 我还尝试了使用7.5Ohm 电阻器进行电流校准、但由于没有电流流流过该电阻器、校准也失败。 然后、我决定只使用 bq76940评估软件来检查 AFE。  我尝试了四种不同的 DSG/CHG 低/高组合、同时在 BATT+/-和监控 PACK+/-上使用 DVM 设置14.96V、并得到了以下结果:

    CHG 低 CHG 高
    DSG 低电平 11.54伏 1.403 V
    DSG 高电平 14.66伏 14.96伏

    这证实了 DSG 和 CHG 在任一方向保持低电平。  请告诉我您的想法、我希望我做了些错误的事情!

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您发送图片-这有助于揭示您所看到问题的一些可能原因。 我注意到了几件事情。 PF_EN 位和 FET_EN 位在加电时为高电平、这意味着这些位在 Mfg 状态 Init 数据闪存寄存器中设置。 如果在该数据闪存寄存器中设置了 FET_EN 位、则默认情况下将启用 FET。 因此、您无需执行 FET_EN 命令(此时单击此按钮应关闭 FET)。

    除了设置 PF_EN 位之外、我还注意到 PF 位以及 SOV 和 SUV 位都已设置。 这意味着已触发永久故障- AFE 过压和 AFE 欠压。 永久性故障将禁用两个 FET。 您可以通过单击命令窗口中的 PF_CLEAR 按钮来清除永久。 如果仍然观察到故障、则可能意味着 AFE 单元映射数据闪存寄存器设置不正确。 触发这些 PFS 的某个点可能没有正确的电压? 最好禁用永久故障、直到其他所有内容都已设置并正常工作。

    为了进行校准、我假设您使用的是 BQ76920 EVM? 一旦永久故障被禁用、请告诉我是否有任何变化。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    好消息、发送 PF_CLEAR 命令有效、我可以看到 FET 位发生了变化。  我还能够在系统上运行完全校准。感谢您的帮助!  我假设我在设置适当的 OV、UV 等参数后不会遇到这些问题。

    我是否正确地理解了、如果我使用 SMBus 连接器将我们的定制 PCB 连接到 EV2400、上传数据存储器配置、化合物视图并通过 bqStudio 运行校准、那么我将会在 BMS 上设置"黄金映像"?  我想知道这是否是正确的生产方法。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、正确。 作为最后一步、您可能需要在 Mfg 状态 Init 寄存器中写入一些位(如 PF_EN、BBR_EN、LF_EN)。  

    在数据存储器中、CEDV 监测的一些参数也是电池特有的、并且对于准确的监测非常重要(如果您使用的是组合式 EDV)。 《使用 BQ78350-R1》应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/SLUA924中介绍了优化 CEDV 参数的步骤

    如果您的应用使用关断例程、我还建议使用 v1.04固件进行生产。 该固件加载在 BQ78350-R1A 上、您也可以将其加载到 BQ78350-R1器件上(加载了 v1.03固件)。 唯一的区别是在关断例程中提高了稳健性。

    此致、

    Matt