This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:TGR 至 PGND 额定值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920879/csd87350q5d-tgr-to-pgnd-rating

器件型号:CSD87350Q5D

大家好、

我们正在调查 FA 案例并检查 CSD87350Q5D 的额定值、但数据表中没有 TGR 至 PGND 的额定值。

您能否提供 TGR 到 PGND 的绝对最大额定值并对波形进行评论? 感谢您的支持!

我们应用了低电感探针技术来获取波形。


此致、
Sam Ting

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的查询。 TGR 从内部连接到 VSW、VSW 是低侧 FET 的漏极。 因此、从 TGR 到 PGND 的绝对最大额定电压是同步 FET 的最小 BVDSS、即30V。 根据波形、我看不到任何过压、但您似乎没有获得足够的 VGS 来完全增强高侧 FET:VGS = TG - TGR = 18.2V - 14.8V = 3.4V。 CSD87350Q5D 的最小 VGS 为4.5V。 我将关闭此主题、我们可以通过定期电子邮件继续。