This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317反馈电阻器尺寸和值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920782/lm317m-lm317-feedback-resistor-size-and-value

器件型号:LM317M

你好

请在以下查询中帮助对 LM317M 设计进行重新分级。 已连接数据表中的参考电路。

Q1)如何确定 R1和 R2的电源电阻,  

Q2) CAN 0402在 R1和 R2上工作。

Q3)图像显示 R1值240欧姆、我们能否选择以千欧姆为单位的更高值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    首先要考虑的是选择 R1和 R2、使其保持10mA 的最小负载电流额定值、以实现稳定性。 因此、尝试回答您的问题:

    Q1)如何确定 R1和 R2的额定功率,  应选择 R1和 R2,使串联电阻确保10mA 的最小负载电流。 因此、如果 VOUT 为5V、则电阻器 R1和 R2的总和应至少为5/0.01或500欧姆。 因此、为了满足此要求、R1可以是120Ohm 和 R2 360Ohm。  

    Q2) CAN 0402在 R1和 R2上工作。  假设0402额定功率为1/16W、对于上述示例、是。 如果您的输出电压为12V、则不会  

    Q3)图像显示 R1值240欧姆、我们能否选择以千欧姆为单位的更高值。 * 240欧姆电阻产生稳定所需的典型最小负载电流。 如果您具有始终开启的负载、确保总最小负载电流为10mA、则这可以正常工作。  

    您的应用的输入和输出电压是多少? 从这些问题中可以看到、您希望设计一个总功耗更低的小型解决方案。 我们可能有更好的部分。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的输入电压为14.5V +-10%

    输出电压为3.3V,所需电流为150mA。

    由于这是一个非常低成本的项目,所以不能在此处使用转换开关,因此对于 LDO,将有11.2V*150=1.68W。 我选择 DPAK 并在 PCB 上提供8x 8mm 铜焊盘。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    如果您想坚持采用大型封装以获得最佳热性能、 我们提供了 TPS7B81

    如果您需要更小的解决方案、我们还提供 了 TPS7B84

    这两种器件均提供固定的3.3V 输出、且 IQ 极低、没有最小负载电流。  

    您是否认为其中任何一个都适用于您的应用?