This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951 - Q1

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920045/lp2951-q1-lp2951---q1

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

大家好、

在将其转换为宏模型时、我会遇到如下所示的图像中所示的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    在线发布的 LP2951模型已加密、因此不会按原样导入到 Tina 中。 此处提供了非 Q1未加密模型。  

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JCHK 的回答。

    加密模型工作正常。 但是、输出电压始终为3.3V、而不是5V。如果我有任何问题、您可以建议您这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    当将其用作固定输出时、该模型为3.3V。 我对模型进行了快速修改、将其转换为5.0V 固定版本。 这不是办公室模型、但我问我们是否也可以发布办公室5.0V 版本。

    e2e.ti.com/.../LP2951JC.zip

    但愿这对您有所帮助。