请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069QUICK-CALC 主题中讨论的其他器件:LM5069
您能解释一下 LM5069设计计算器修订版 C 上的"IFET - Iload Margin"参数吗?
如何定义 IFET?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能解释一下 LM5069设计计算器修订版 C 上的"IFET - Iload Margin"参数吗?
如何定义 IFET?
谢谢你。
您好、Bruno、
感谢您的支持!
IFET 是 FET 电流、它是负载电流(Iload)和输出电容器充电电流(ICAP)的总和。 控制器根据电流限制和功率限制设置在启动期间设置 IFET 电流。
"IFET - ILOAD 裕度" = ICAP/IFET;它是系统在启动期间可支持额外负载的裕度。
请使用密码 LM5069解锁设计表以查看背景计算。 希望这对您有所帮助!
此致、Rakesh