This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:功能讨论

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3818, UCC28180, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920681/ucc28180-function-discussion

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC3818UCC28019

尊敬的团队:

这是台达团队的 Kevin。

1.为什么此 PFC 预控制器没有 Vin 感应和输入电流感应?

它如何在不进行输入电压感应的情况下实现输入电流整形?

从之前的设计中、有多个 IMO 的输入感应功能来塑造电流、如果没有输入电压信息、我不知道如何塑造电流。

 

降低电流感应阈值(最大限度降低功率耗散)的含义是什么?

您能否举一个与 UCC3818相比较的示例?

 该函数似乎是我们实现高效率所需的。

 

3.如果我想测量演示板的环路增益、如何测量?

 请告诉我们如何测量开环和闭环、包括电流和电压。

4.您能教我们如何使用 Tina 来仿真 UCC28180的波特图吗?

根据 TI 网站 TINA 电路、我可以看到初步结果。

a:我不确定如何更改输出电阻以实现负载瞬态测试

b.如何检查 iTHD (即使仿真中提到它已经模拟 iTHD)

C.如何测试波特图

客户希望测试以下项目:

(负载瞬态、iTHD、环路增益和相位)

 

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提出深入的问题。  我将看到我可以做些什么来帮助您。

    请参阅下面的我的答案。

    尊敬的团队:

    这是台达团队的 Kevin。

    1.为什么此 PFC 预控制器没有 Vin 感应和输入电流感应?

    > UCC28180使用一种技术来开发不需要乘法器的 PF。

    >此器件类似于 UCC28019,它具有65kHz 的固定开关频率,并感应线路电压以实现欠压关断。

    > UCC28180上的线路感应已移除,因此您可以对开关频率进行编程。

     

    它如何在不进行输入电压感应的情况下实现输入电流整形?  我在线上发现了这份应用手册、其中解释了为什么不需要乘法器。

    从之前的设计中、有多个 IMO 的输入感应功能来塑造电流、如果没有输入电压信息、我不知道如何塑造电流。

    我在下面的链接中找到了这份应用手册、其中解释了为什么不需要乘法器。

    e2e.ti.com/.../Multiplierless-PFC-Operation-_2800_1_2900_.pdf

     

     

    降低电流感应阈值(最大限度降低功率耗散)的含义是什么?

    P =(I^2*R)=(V^2)/R

    VPCL 的典型值为0.4V、这意味着标称电流信号小于400mV。  旧器件的电压必须超过1伏。

    您能否举一个与 UCC3818相比较的示例

    该函数似乎是我们实现高效率所需的。

    这个旧器件通常使用700mV 的电流感测信号、比 UCC28180大1.75倍。

    P =(I^2*R)=(V^2)/R

    3.如果我想测量演示板的环路增益、如何测量?

     请告诉我们如何测量开环和闭环、包括电流和电压。

    我在网络上的以下链接中找到了一份应用手册、您可能会发现该手册很有用、其中介绍了如何补偿 PFC 电流和电压环路。

    https://www.ti.com/lit/an/spra902a/spra902a.pdf

    4.您能教我们如何使用 Tina 来仿真 UCC28180的波特图吗?

    根据 TI 网站 TINA 电路、我可以看到初步结果。 这与 Spice 类似、我在网站上找到了这篇文章、其中介绍了如何使用 PSPICE 补偿环路。

    https://www.youspice.com/straightforward-method-design-simulate-spice-loop-compensation-controller-switching-power-supplies/

    a:我不确定如何更改输出电阻以实现负载瞬态测试

    >我认为 Tina 具有电压驱动电流源、您只需对其应用方波即可。

    b.如何检查 iTHD (即使仿真中提到它已经模拟 iTHD)

    >我搜索了 TI Tina 的帮助、但它没有功率分析器功能、因此无法使用 Tina 测量 iTHD。

    C.如何测试波特图

    客户希望测试以下项目:

    (负载瞬态、iTHD、环路增益和相位)

    有关的应用手册应有助于解决环路增益、相位和负载瞬态问题。  THD 他将无法使用 Tina 进行预测。  我发现最好使用网络分析器在工作台上对环路进行补偿。  我知道可以使用仿真模块完成它、但我实际上没有这样补偿电压。

    此致、

    BR

    Kevin