This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895#39;s Vbat 输出的奇怪行为

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918969/bq25895-strange-behaviour-of-bq25895-s-vbat-output

器件型号:BQ25895

我们使用 BQ25895、BQ29700和 STM8作为我们的电源管理电路。

情况是、当电池电压低于3V 时 、BQ29700关闭、STM8也关闭。  

在上述条件下、我们需要的是将电荷插入 VBUS 时  、BQ25895的 VBAT 引脚将升至3V、BQ29700将导通。

但是、我们在不同电路板上进行的测试具有不同的性能。 其中一些可能会导通 BQ29700、而另一些则无法导通。 不同电路板上的 VBAT 将为1.6V 或3~4.5V。

怎么了、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当电池电压低于3V 时、是否有任何内置或外部电池保护电路将电池从 BQ25895的 VBAT 引脚断开?

    2. SYS 引脚连接了多少负载?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 为了保护 BAT、bq29700将被关闭。

    2.不管是否存在。 当充电器插件 VSYS 将升至4.4V 时、但某些 bq258CC 的 VBAT 引脚可以唤醒 bq29700、而其他一些则不能唤醒。 这些 CANNOT 的 VBAT 引脚具有1.6V 输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    循环 BQ29700支持团队。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ297000具有2.8V 的欠压保护。 这意味着当电池电压低于2.8V (超过给定的时间)时、器件将进入故障模式并关断。 在电池电压超过欠压截止值(VUVp)加上迟滞(HYS)之前、器件将不会恢复。 对于该器件、该值大约为2.9V。 有关更多详细信息、请参阅下图并参阅第9.4.3节。 规格。