This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780+PFC 可以实现200W?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, PMP40580, UCC28600, UCC28742, TIDA-01464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918987/ucc28780-ucc28780-pfc-can-achieve-200w

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28742PMP40580PMP20946TIDA-010038UCC28600TIDA-01464

您好、先生/女士

我想提出以下几个问题:

1.我们的客户询问 UCC28780+PFC 能否实现200W?
2.是否有其他推荐的解决方案? PFC+LLC、PFC+反激式等
UCC2874742+PFC 可以实现200W?
4. TI 是否有适用于200W 的参考设计?

谢谢你

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士

    添加以下信息

    VIN=90-305V

    Vo = 75-275V

    IO=0.7A

    效率: 在输入电压为230VAC 时大于0.92

    应用:LED 驱动器

      

    谢谢你

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock

    很抱歉、您的帖子回复较晚、这部分内容得到了美国同事的支持、他们今天正在度假、我已通知您的帖子、他们将在下周初回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚

    1.我们的客户询问 UCC28780+PFC 能否实现200W?

    虽然我们在此功率级别没有任何参考设计、但 PFC+UCC28780应该能够在此功率级别工作


    2.是否有其他推荐的解决方案? PFC+LLC、PFC+反激式等

    通常、在200W 时、我们看到客户使用 PFC+LLC。   PMP40580和 TIDA-010038是围绕该功率级别的 PFC+LLC 示例。  如果需要较宽的输出电压范围、 则可以首选 PMP20946等 PFC+LCC 拓扑


     UCC2874742+PFC可以实现200W?

    UCC28742旨在实现低得多的功率级别。  对于200W、建议使用我们的较高功率级别反激式器件之一、例如 UCC28600。


    4. TI 是否有适用于200W 的参考设计?

    • 180W PFC+LLC: PMP40580  
    • 150W 标称值、240W 峰值、采用 CV/CC PFC+LLC: TIDA-010038
    • 200W PFC+LCC:PMP20946

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢你的帮助。

    我找到 了适用于200W LED 的参考设计 TIDA-01464、请问这是否能满足客户需求、谢谢

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01464?keyMatch=TIDA-01464&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    此致

    Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚  

    感谢您分享该附加参考设计。

    TIDA-01464使用一个 PFC+2开关反激、因此它是一个不同于我之前共享的拓扑。  如参考设计所示、它也适用于此应用。

    如果您想了解有关这两种开关拓扑的更多信息、请观看以下视频、了解更多信息

    此致、

    Eric