请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 尊敬的 TI
我将 BQ76930用于我的设计16S4P (16节、64V)
我有电池组引脚24V、48、64V...等等。 (12、14、15、16、20节电池)
我需要为所有选项提供一个设计硬件。 您是否有套件、电路板、文档... 或者类似的东西?
可以帮帮我吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看我们 的 TIDA-01093参考设计、其中包含2个 BQ76930、可支持多达20节电池。