This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:电池充电使用 BQ25570

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919764/bq25570-battery-charging-use-bq25570

器件型号:BQ25570

你(们)好

现在、我要测试电流感应器件。 此器件使用能量收集 IC (BQ25570)进行器件运行。

我们使用2.7V (3mhA)锂离子电池。 此电池电压用于所有有源组件。

但我们遇到了一些问题。

我们预计2.7V @完全充电电压 、但电池无法充电 至2.7V。  

它仅充电至2.38V  

CT 输出可在1mA~50mA (转换比为1:1000)范围内变化、该电流流入桥式二极管至整流器电路。

我附加了原理图。

请查看问题并提供建议。

感谢 you.e2e.ti.com/.../BQ25570_5F00_Charging.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们将在7月4日的周末假期后返回您的酒店。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngman、

    充电器在 VIN_DC 上看到的 MPP 电压电平是多少?   电压必须低于2.7V、充电器才能提高电压。  此外、输入功率乘以效率 必须大于输出功率、其中输出功率直流电流包括充电器进入 VSTOR 的静态电流以及进入电池的直流泄漏电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jeff。

    感谢您的快速回复。

    我已检查 VIN_DC。 它大约为600mV~1V。

    因为我们测试了 Slide_AC 以更改电流感应的测试电流。

    桥式二极管输入电流可在1mA 至20mA 之间变化

    我们的系统导通电压为2.5V、但我们仅充电至2.38V。

    如果您有更多信息、请告诉我。

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngman、

    您如何找到 CT 的最大功率点?  您是否可能不在 MPP 上、因此无法获得足够的功率?

    此外、请查看有关 PCB 布局的数据表部分。  可能有一个来自焊剂的寄生电阻器与其中一个高值 VBAT_OV 电阻器并联。  如果是、则稳压电压可能低于预期。

    此致、

    Jeff