This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61224:部件无法正常工作-意外行为

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920031/tlv61224-part-not-working-properly---unexpected-behavior

器件型号:TLV61224

您好!

我有两种使用 TLV 61224升压转换器的不同设计。 输入电压来自2节 AA 碱性电池。 我们需要稳定的 Vout = 3V。 电路负载约为9mA。 第一个 PCB 布局工作正常。 第二种布局根本不起作用。 该电路具有一些疯狂的振荡、消耗的电流高达200mA、从而损坏 TLV61224。  请帮我回答以下问题、

  1. 我在电池输入后使用 BAS21二极管、以防止用户在反向放置2节 AA 电池时损坏 TLV61224。 此设计中是否需要该二极管? 该二极管是否会导致电路运行不稳定?  
  2. AA 电池的正输出距离器件约2英寸。 我是否需要47uF 钽电容器?
  3. 为什么此 PCB 布局不起作用?

感谢你的帮助、

Robert

此电路布局正常

此电路布局不起作用。 它会发生振荡、产生高达200mA 的电流、从而损坏 TLV61224芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路布局正常

    此电路布局不起作用。 它会发生振荡、产生高达200mA 的电流、从而损坏 TLV61224芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    问题是由布局引起的、请参阅此常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/841128?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%20TPS61220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀  

    感谢你的帮助。 但是、我还有另外两个问题吗?

    1. 我是否需要在电路中放置一个二极管以防止用户反转 AA 电池的极性? 如果极性相反、TLV61224是否会损坏?
    2. 电池距离 TLV61224大约2英寸。 我是否需要在输入电压上放置一个47uF 的钽电容器?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    1.如果极性相反,TLV61224将会损坏。

    2.很难说是否需要47uF。 您可以测量输入纹波、如果输入中存在振荡、则可以添加该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀。 在 TLV61224数据表中、它们具有以下示例 PCB 布局。 我将尝试此布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、我同意遵循布局中的建议。