This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895太阳能或 USB 输入充电电池

Guru**** 1134600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, CC2541, TIDA-01556, TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919549/bq25895-bq25895-solar-or-usb-input-charging-battery

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25985CC2541TIDA-01556TPS2121

尊敬的所有人:

 

- 输出端应该有5-5.2V、2-2.5A 输出。

- 我想监控电池状态。(I2C)

- 我应该能够用太阳能或者5V USB 为输入充电。

-负载在正常运行中花费500-600mA、 在睡眠状态中花费大约1-5mA。(器件大部分处于休眠状态。)

- 我在这里使用的是3.7V (2x2500mA)锂离子电池。 由于该器件将不断地处于外部、  我希望它通过使用太阳能充电来工作更长时间、因为该器件将不断地处于外部。

我 最喜欢使用 TI 产品、并进行了一些研究。 我正在考虑在  自己的产品上使用 BQ25895、但我正在寻找一些问题的答案。

 

Q1) 负载5.2V、500mA、电池和太阳能输入打开时;  

- 如果太阳能大于输出功率,会发生什么情况? (电池是否已充电? 或者负载将被馈送到何处?)

- 如果太阳能低于输出功率,会发生什么情况? (电池将自动激活? 我希望它进入器件、但不应关闭。)

问题 1)作为问题1的继续、在我可以读取的范围内、我们可以将 mppt 与 BQ25895一起使用。 我应该使用什么面板来进行 mppt?

Q3) 当负载5.2V、1-5mA、电池和太阳能输入打开时;  

- 如果太阳能大于输出功率,会发生什么情况? (电池是否已充电? 或者负载将被馈送到何处?)

- 如果太阳能低于输出功率,会发生什么情况? (电池将自动激活? 我希望它进入器件、但不应关闭。)

Q4) 我认为 bq25895的最小输入电流为64mA、那么我应该如何处理 mppt、以便能够获得超过64mA 的电流?

例如、假设我从太阳能输入获得20-25mA 的电流。 系统还使用5mA。 在这种情况下、多余的电量是否会输送到电池? 使用太阳能电池板是否有意义、或者我的方法可能是错误的? 可能是我最好奇的问题。

 

我只是简单地画了我想要使用的方案。 我想要的 BQ25895产品

这是我第一次尝试设计这样的系统。  您能提供详细的帮助吗?我不想跳过任何小问题。  

 

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    BQ25895输出电压只能是电池电压(例如4.2V)+ 200mV 的最大值、或者最小系统电压= 3.6V (典型值)。  对于5V 输出、您需要在充电器之后添加升压转换器。  此外、当从太阳能电池板等高阻抗源充电时、您需要使用充电器的 VINDPM 功能来实现 MPPT 并防止充电器使太阳能电池板崩溃。  要使用 BQ25985实现 MPPT、请参阅以下链接中的参考设计:  

    关于 Q1 A、如果电池电压大于电池板电压、充电器会有效地停止充电并进入 HiZ 模式。   

    关于 Q1 B、如果 SYS 上的输出功率大于输入源能够提供的功率、电池会自动对系统负载进行补充。

    有关 Q2、请参阅上述参考设计。  电池板电压应该为80%*VOC~=VMPP>VSYSmax+VSLEEPmax = 4.2V+150mV+370mV = 4.720V 并且 Isc >100mA。

    关于 Q3、如果输入功率不足、电池会自动补充 SYS 负载。

    关于 Q4、假设面板具有足够的功率来通过充电器在上电时的不良电源检测、则充电器的拉电流不会超过其输入电流限制设置或超过输入电压下降到 VINDPM 阈值以下的电流。  充电器的最小静态电流(未充电)实际上在3-10mA 范围内。  上面提到的参考设计解释了如何编写软件来找到将从面板上拉 MPP 的 VINDPM 设置。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先、感谢您的快速回复。 我还有几个关于充电方面的问题。

    1-a.) 您能给我们更多有关 HiZ 模式的说明吗? 此外、当电池在 HiZ 模式下支持负载时(Psolar 不足以输出)、这是否可以使用太阳能馈送输出、或者仅电池电源工作? (引脚= Psarar + Pbattery 或引脚= Pbattery)

    1-b.) 在电池同时为负载供电时、是否可以为电池充电? 我们认为这是不可能的、但我们希望得到肯定。

    2) 如果太阳能足够为负载供电(PSOLAR_INPUT > POUTPUT)、这是否可以为电池充电? 我是说、PsSOLAR 能否同时为负载供电并为电池充电?

    3) TIDA-01556文档中提供了与 MSP430进行通信的示例。 是否可以使用任何 MCU 进行 i2c 通信并获取电量监测计信息(Raspberry PI、CC2541等)?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    -您告诉我在充电器后面放一个升压器以获得5V 输出。 您能告诉我们为什么不使用 PMID 引脚吗?

    对于我刚才询问的第二个问题(PSOLAR_INPUT> Poutput)、我发现了类似的情况。据我所知、在这种情况下、两个充电过程都可以始终为负载供电。 一旦输入电源关闭、我就可以同时切换到升压 OTG 模式

    根据我的发现、您认为这样的想法是正确的吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    充电器在充电或 OTG 模式下工作、但不能同时工作。  切换时间短(<100ms)。

    对于1a、HiZ 模式关闭降压转换器并将充电器置于最低功耗状态。 电池 FET 始终开启以支持系统负载。  有一个用户位可关闭电池 FET。  

    对于1b、如果有足够的输入功率、降压转换器会为电池充电并同时为系统供电。

    关于第2条,是的。

    关于3、是的、您可以使用任何可以执行 I2C 通信的处理器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    再澄清一个问题。  PMID=5V 输出 仅在 VBUS 小于 UVLO~=3.6V 时可用、即未应用输入适配器时可用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    -如何使用一种方法来分离 USB 或太阳能输入? 实际上、我在太阳能输入可用时执行 mppt、假设我使用上图中的自动开关替换 USB、BQ25895如何检测到这一点。 (USB 时不使用太阳能)

    -对于您建议将 TPS2121与 BQ25895搭配使用的一些问题、 它实际上会更改自动条目。  对于 USB、它不会是 mppt。  对此有一点困惑。

    - 我将其用于电池电量监测计。BQ27542DRZR-G1 您能不能建议使用比这更简单的 IC 芯片?

    -我将 TPS61230ARNSR 用于升压器、工作正常。  我计划在该设计中也使用它。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    二极管或(两个连接阴极的二极管)是最简单的方法、但损耗也最大。  TPS2121是一个替代二极管或的好选择。  BQ25895将不知道/关心所应用的电源。  由于 USB 源为低阻抗、充电器仍然可以使用 USB 源运行 MPPT 算法。  如果您使用 TPS2121、则 u 控制器/处理器可以监控其 ST 输出并在应用 USB 源时禁用 MPPT 算法。

    遗憾的是、我不支持电量监测计。  我可以将此主题移至监测计论坛、也可以开始新主题。  请告诉我您更喜欢哪种方法。  我建议启动一个新的线程、因为这个线程很长。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢你的帮助。 您非常有帮助。

    此致、

    Mehmet