This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:15V 和-15V 双路输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10733, LM5160, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920698/lm5160-15v-and--15v-dual-output

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: PMP10733LM5180

您好!

我正在考虑具有以下规格的电路。
查看该参考设计、可以看到使用 LM5160的 PMP10733。
LM5160是否可用于满足我的规格要求?
此外、如果还有其他合适的设计、请告知我。

(规格)
输入电压:9V~30V
VOUT1:+15V 150mA (需要绝缘)
VOUT2:-15V 150mA (无需绝缘)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、正输出在 Flybuck 转换中是非隔离式的、因此它不是适合您的应用的理想选择。

    请查看 LM5180并在 TI.com 上下载计算器、以帮助您进行设计。

    B R

    Andy