This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:申请电路设计审查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920137/bq51050b-request-circuit-design-review

器件型号:BQ51050B
  • 你好吗?
    我是现代汽车集团的 SeokHo Yu。
    我正在开发一款支持无线充电系统的器件。
    该器件将包含3000mAh 锂离子电池,并且可以为电池充电高达1.5A。

    我知道的是 BQ51050B 可以为电池充电高达1.5A。 因此、我选择该组件和设计电路。

    首先,我想知道是否有错误。 请参阅附件。
    - secCOND、我将 LED 置于 RECT 引脚并连接 CHG 引脚。 在打开充电 LED 并完成电池充电的同时、我想让 LED 关闭。 (参考设计 LED 连接在 BAT 和 CHG 引脚之间)
    -那么,我如何决定 Ros (R64)的值? 我搜索过技术文档、但找不到它。 请为我提供指导。

    谢谢。 祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以帮助解决此问题、但想与您脱机讨论此问题、并将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您回答我的问题。  

    我们如何进行离线通信?  

    可通过电子邮件或电话会议。  

    请告诉我您的舒适之处。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该恢复了我的电子邮件。

    接受请求后、我可以设置私人对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我给你发送了私人消息。 请回复消息。 谢谢。