This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:这是合适的器件吗?

Guru**** 2526300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ25101, BQ25120A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920487/bq21061-is-this-the-right-device

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ25101BQ25120ABQ25155

大家好、

我需要具有以下特性/规格的单节锂电池充电器:

1.充电输出功能的 LED 状态。(用于显示电池上的电量)

2.125mA 充电电流

3. USB 输入(最大5.5V 至6V)

您能否帮助推荐合适的器件?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ21061的最大输入电压为5.4V

     您还可以查看 BQ25101和 BQ25120A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    如何判断哪一个能够驱动3至4 个 LED 的 充电状态?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25155具有一个 ADC、可用于测量电池电压。 您可以使用 MCU 根据 ADC 测量来驱动 LED。

    BQ25120A 还具有粗略的电池百分比读数、允许您使用 MCU 来驱动 LED。

    BQ25101不需要 MCU、但您可以将 LED 连接到/CHG 引脚、该引脚仅指示充电和未充电。