This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:误差放大器相对于负载极点频率的零点、用于补偿

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920535/lm5122-error-amplifier-zero-relative-to-load-pole-frequency-for-compensation

器件型号:LM5122

在数据表中、建议 将误差放大器零点置于负载极点频率的两倍( PG42的 eq.49)

1.是否可以将零点放置在极点而不是负载极点频率的两倍?  请解释为什么负载极点频率是2倍。

2.负载极点频率取决于 Rload、Rload 随 ILOAD 而变化。  我是否应该计算最大 ILOAD 的补偿? 当 Iload 降低时、补偿会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。

    1、建议在2倍负载极点放置误差放大器零点、以提供足够的相位裕度、确保控制环路稳定。 对于大多数设计、这将产生稳定的控制环路。 可以根据需要移动误差放大器零点、以根据需要提高相位裕度。

    2.建议在最坏的工作条件下对升压稳压器进行补偿。 这是输入处于最低电平、输出负载电流处于最高电平时的情况。 补偿将与负载变化保持不变、受控体功能也会发生变化。 负载极点频率将增加、RHP 零点频率将增加。 由于环路在最坏的运行条件下得到补偿、因此环路将保持稳定。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett