请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 在数据表中、建议 将误差放大器零点置于负载极点频率的两倍( PG42的 eq.49)
1.是否可以将零点放置在极点而不是负载极点频率的两倍? 请解释为什么负载极点频率是2倍。
2.负载极点频率取决于 Rload、Rload 随 ILOAD 而变化。 我是否应该计算最大 ILOAD 的补偿? 当 Iload 降低时、补偿会发生什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、开尔文、
感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。
1、建议在2倍负载极点放置误差放大器零点、以提供足够的相位裕度、确保控制环路稳定。 对于大多数设计、这将产生稳定的控制环路。 可以根据需要移动误差放大器零点、以根据需要提高相位裕度。
2.建议在最坏的工作条件下对升压稳压器进行补偿。 这是输入处于最低电平、输出负载电流处于最高电平时的情况。 补偿将与负载变化保持不变、受控体功能也会发生变化。 负载极点频率将增加、RHP 零点频率将增加。 由于环路在最坏的运行条件下得到补偿、因此环路将保持稳定。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Garrett