This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:PMBus 规格混淆

Guru**** 2392635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919854/tps53659-pmbus-spec-confusion

器件型号:TPS53659

您好、E2E、

我正在仿真与 TPS56359连接的 PMBus、但数据表未定义要参考的输入逻辑电压。

我知道、它遵循 SMBus 规范。

我是否应该按照 SMBus 规范中 VIH 和 VIL 的定义来计算上升沿和下降沿? (VIL=0.8V、VIH=1.35V)

或者、我应该遵循第4.11章中的 VIH 和 VIL。 (VIL=0.45V、VIH=0.65V)

请帮助澄清问题。

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    现在是美国假期。 我们的工程师将在下星期一回复您。

    很抱歉。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    明白了。

    非常感谢。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    请遵循 SMBus/PMBus 规范。 4.11中的值适用于 Intel SVID 协议。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chasel、

    谢谢你。

    Bryan