This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:使用比较器打开充电器时、会发生命中或缺失

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919599/bq24005-using-a-comparator-to-turn-on-charger-is-hit-or-miss

器件型号:BQ24005

我使用比较器来感测电池组中是否存在下拉电阻(499欧姆)。 BQ24005上的 EN 引脚由比较器保持低电平、直到电池组被插入。 每次插入电池组(室温下、NTC 热敏电阻设置为10K)时、充电器将使 STAT1 LED 闪烁片刻。 其他时候、它将进行充电、但充电电流仅为75mA、具有0.1欧姆的感测 R

在本例中、VCHARG 为9V。 BTYPE 是到电池组中499欧姆下拉电阻器的连接。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否可以尝试再次插入图像? 使用这些图标应该起作用。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 MS 切断工具尝试了简单的剪切和粘贴。 猜这不起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    连接电池组时、EN 引脚读数上的电压是多少? 打开器件的阈值为2.25伏。

    当 EN 手动保持高电平时、充电器是否正常工作?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick。  

    EN 引脚上的电压在 VCHARG 电压的200mV 范围内。 在本例中、VCHARG 为8.9V、因此 VEN 为8.8V。 我尝试移除比较器并仅使用 R10将 EN 拉高。 我使用了10K 和5K 上拉电阻值、而 U1的行为与比较器控制 EN 电压时完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    APG/THM 引脚上的电压是多少? 如果超出热/冷阈值、则禁用充电。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、  

    充电器现场前面有一个开关电源和一个电子保险丝。 该前端的输出通过安全保险丝传递到充电器。 当我在示波器上查看它时、它相当嘈杂。 我拔下保险丝并将9Vdc 直接施加到 BQ24005的输入端、所有器件均正常工作。

    感谢你的帮助。 至少我知道在哪里查找原因。  

    -Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。 任何其他问题都可以自由地开始新的主题。

    最棒的