This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:REGN 电流限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919850/bq24725a-regn-current-limit

器件型号:BQ24725A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 BQ24725A。 它们的电路图设计与数据表中的下图类似。

24725A 降压电路的逻辑电路将导通 REGN、通过二极管 D1为电容器 C7充电。 现在的问题是、当 Q4首次导通时、通过 D1的电流很大(达到2.16A、可能从外部1uF 电容器汲取电流)、持续时间为128ns。 客户使用二极管 D1规格 IFSM:0.6A、时间1s、数据表未定义电流-时间曲线。

那么、第一个问题是他们是选择正确的二极管还是需要改进设计?

第二个问题是有关 REGN 的电流限制。 REGN 75mA 电流限制的典型值定义了峰值还是平均值? 如果 REGN 的负载超过该值、如何保护 REGN 内的 LDO? 它是否会关断 LDO 输出? 感谢您的支持。

CH1:相位到接地  CH2:REGN 到接地  CH4:D1正向电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    BQ24725A EVM BOM 将是一个很好的参考。 如果额定电压足够大、600mA 肖特基二极管应该是良好的。   

    REGN 电流为直流平均电流。 当为 BTST 电容器充电的脉冲电流时、REGN 电容器是主电源、因为 RGEN 电容器大约是 BTST 电容器的20倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你。 只需确保、如果 REGN LDO 的负载过大、REGN 电流限制会发生什么情况? 它将关闭输出还是降低输出? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    当超过 REGN 电流限制时、REGN 输出将关断。

    请查看下面的波形、了解我在 BQ24725A EVM 上的测试结果。 我以1mA 的步长将 REGN 负载电流从75mA 缓慢升高到80mA。 IREGN = 80mA 时、超出 REGN 电流限制、VREGN 降至0V

    此时,ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()寄存器被复位为零,从而禁用充电。 禁用充电后、REGN 电流限制的典型值为14mA、这与我在波形中看到的值类似(禁用充电后 IREGN = 17mA)。

    此致、

    Angelo