This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24086:电池充满电时的充电器状态引脚

Guru**** 2509965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919870/bq24086-charger-status-pins-on-full-battery-charge

器件型号:BQ24086

您好!

 我们将 BQ24086DRC 用作锂离子电池的充电器 IC。 问题在于、当仪器在充满电后长时间(10-12)置于充电器上时、充电器状态引脚开始提供"充电故障"状态。 充电器 PG 引脚保持正常。

故障保持激活2-3小时、然后自行消失。

是否有人可以建议问题是什么?

谢谢、

此致、

Ali Zulqarnain Anjum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们将在7月4日的周末假期后返回您的酒店。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果充电在安全时间内终止、STAT 引脚将指示故障。 这可以通过 TMR 引脚上的电阻器进行设置、请参阅部分  8.3.14.  

    最棒的