This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:连接到 INA828 REF 引脚时、输出为2.64V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, REF30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919092/ref3025-output-is-2-64v-when-connected-to-ina828-ref-pin

器件型号:REF3025
主题中讨论的其他器件:INA828

您好!

当使用 REF3025作为 INA828的电压基准时、REF3025的输出更改为2.64V。 当 REF3025未连接到 INA828时、它可以正常工作。 您能否就解决此问题提供一些建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    您能否为我们提供原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    请在下面找到原理图。 在2.5V 至接地之间有一个1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    REF3025是一款5.5V 输入电压绝对最大值器件。 我看到8.6V、这会导致器件出现问题。 我怀疑这是否更改为 ROC、是否可以修复。 请记住、该特定器件已面临8.6V 电压、这违反了绝对最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很抱歉造成混淆。 REF3025的实际输入为5V 、原理图 如下图所示。  当更改为相同的另一个部分时、问题现象是重复的。  REF3025在未连接到 INA828时可以正常工作。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我怀疑 INA828需要 VREF 引脚来灌/拉电流。 REF30只能拉电流而不能灌电流。 因此、当 REF30必须灌电流时、电压将超出稳压范围。

    您能否测量 REF30输出引脚的电流?