This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:BQ24640输出电压

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919112/bq24640-bq24640-output-voltage

器件型号:bq24640

我基于 BQ24640设计了超级电容器充电器。 该充电器具有可调节充电电压和电流。 原理图与官员提供的原理图基本相同。 它由一个直流稳定电源供电。

当输入电压为5V 时、可正常设置输出电压。 当输入电压大于5V 时、输出电压保持在1.7V 左右并且不可调。

我是否可以问导致这种情况发生的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、输出电压保持在1.67v、但设计为12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这应该没有问题。 STAT 的状态是什么? 什么是测量 REGN 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 STAT 和 PG 引脚的两个 LED 均亮起。 REGN 上的电压为6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获取 PH VCC 和 SRN 的波形捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 VCC 的波形捕获

    pH 波形

    SRN 波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个原理图。 当 VCC 为5V 且电压可调节时、它正常工作。 当它大于5V 时、它无法正常工作。 主要表现为:

    输出约为1.7V、无法调节。

    PWM 异常。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ24640_2D00_V3.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图 documente2e.ti.com/.../schematic_5F00_bq24640.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      由于有2个不同的客户有问题、如果您不是帖子的原始创建者、请创建一个新帖子。 可能有两个不同的原因、但信息可能难以理解、无法进行审查。 HAOMING、由于原始帖子创建者是  我将在此主题上回答他的帖子。 请随意创建新帖子或关注。 谢谢!