Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
我基于 BQ24640设计了超级电容器充电器。 该充电器具有可调节充电电压和电流。 原理图与官员提供的原理图基本相同。 它由一个直流稳定电源供电。
当输入电压为5V 时、可正常设置输出电压。 当输入电压大于5V 时、输出电压保持在1.7V 左右并且不可调。
我是否可以问导致这种情况发生的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是一个原理图。 当 VCC 为5V 且电压可调节时、它正常工作。 当它大于5V 时、它无法正常工作。 主要表现为:
输出约为1.7V、无法调节。
PWM 异常。
大家好、
由于有2个不同的客户有问题、如果您不是帖子的原始创建者、请创建一个新帖子。 可能有两个不同的原因、但信息可能难以理解、无法进行审查。 HAOMING、由于原始帖子创建者是 user5220139、 我将在此主题上回答他的帖子。 请随意创建新帖子或关注。 谢谢!