This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920371/lmr16030-schematic-review

器件型号:LMR16030

尊敬的专家:

我的客户正在使用 LMR16030、VDD_SYS_4.2V 是负载的系统电源、而 BATTERY_3.7~4.2V 是电池。 现在、即使 Vin 处于关闭状态、它们也需要保持 PGOOD 功能、因此想知道在 Vin 处于关闭状态时、添加二极管(位于左上角)是否可以使 PGOOD 功能(1.6~1.95V 输出)不受 BATTERY_3.7~4.2V 电池电压的影响。  

根据我的理解、在 Vin 关闭后、VDD_SYS_4.2V 将始终高于 Vin、因此上部 FET 将关闭、因此 FB 电压较低、PGOOD 功能无法执行。 我是对的吗? 如果是、请分享您关于如何实现 PGOOD 功能的建议、即使 Vin 关闭也是如此、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、


    是的、我相信只要 VIN (引脚) 2电压处于1.6 ~ 1.95V 范围内、PGOOD 读数就会有效。

    如果 FB 电压处于范围内、则 PGOOD 将处于高电平、当 FB 电压处于低电平(输出关断)时、PGOOD 读数将处于低电平。

    查看原理图、当 VIN_12_C 关闭后、由于二极管 D2将反向偏置、因此 PGOOD 的读数应该为低电平。  


    谢谢

    -Arief