This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:默认配置问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920240/bq25887-default-configuration-concerns

器件型号:BQ25887

尊敬的同事:

在客户应用中、存在特殊需求。

电池组过充时、系统将关闭。 然后插入适配器、但只有电池组电压大于特殊值、处理器才能通电。  

因此、在电池组电压低于特殊值之前、电池组将按默认值充电。 但是、对于客户来说、此默认值太小、他们需要很长时间才能通电。  

客户问题:

如何更改默认预充电电流?

2. 如何确保充电器在断电后保持先前的配置?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    无法更改默认寄存器值。 为了实现更快的初始启动、客户必须在生产中对所需的值进行编程。 只要满足 BATUVLO 条件、这些设置就会保持。

    客户问题:

    如何更改默认预充电电流?

    请阅读数据表。 第8.5.5节、IPRECHG[3:0]这些位控制预充电电流设置

    2. 如何确保充电器在断电后保持先前的配置?

    如果 VBUS 和 VBAT 降至各自的 UVLO 值以下、则寄存器将恢复默认值。 要保留客户配置的设置、请在达到 BATUVLO 之前让客户关闭系统电源。

    谢谢、

    Ricardo