This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:复位持续时间的分布

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920161/tps703-distribution-of-reset-duration-time

器件型号:TPS703

大家好、

我的客户希望知道 复位持续时间的分布、因为他们需要确保复位的持续时间为100ms。

您能否披露  重置持续时间的分布数据? 您能告诉我最小值(80ms)和最大值(120ms)考虑了多少西格玛吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    TPS703非常旧、我找不到与复位延迟时间相关的任何特性/分配数据。 当我们在数据表上显示最小值和最大值时、我们会输入保护带限值、这样、过热和过长时间、器件将处于最小和最大限值范围内。 这些保护频带基于3 Σ。  

    我想知道您的客户为什么要考虑这款较旧的器件? TPS7A92虽然在功能上并不完全等效、 但它是一款双路2A 器件、不需要高 ESR 电容器(即钽电容器)来实现稳定性。

    这是否有助于回答您的问题?