This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:最大输出电容

Guru**** 2663575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920388/tlv711-maximum-output-capacitance

器件型号:TLV711

为了实现稳定性、可以连接到输出端的最大电容是多少?也可以无限制地增大该电容? 我会连接大约100uF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我找不到有关最大 COUT 的任何数据、但总的来说、100uF 应该是可以的。 您最关心的问题是:

    浪涌-您可能需要确保 VIN 的电容值与输出上的电容值相同。 这将有助于在 VOUT 升高时最大限度地减小输入电压下降。 TLV711确实具有电流限制、但这是一个次级环路、比电压调节慢一些。  

    反向电流-如果 VIN 突然断电或短路、则输出端存储的能量将流入输入端。 缓解这种情况的一种常见方法是添加并联肖特基二极管、以分流 LDO 周围的反向电流。  

    我希望这有助于回答您的问题。