This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将睡眠标志映射到 GPIO

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919401/bq40z80-mapping-the-sleep-flag-to-gpio

器件型号:BQ40Z80

您好!

我使用 BQ40z80 EVM、在将睡眠标志映射到任何 GPIO 时遇到同样的问题。 即使系统处于睡眠模式(总线超时:10s)、引脚20也为高电平
我还尝试将 PRES 标志[0:0:0:0]映射到引脚20、而不会出现任何问题!

可以帮帮我吗?

非常感谢
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您看到睡眠标志出现问题时、您能否共享 gg 文件? 我们希望检查您的设置。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢!

    我尝试了总线超时10秒以及0

    e2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_EVM_5F00_001.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此问题是由 BQ40Z80固件中的错误导致的。 此问题当前没有解决方法/解决方法。

    给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon