请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我使用 BQ40z80 EVM、在将睡眠标志映射到任何 GPIO 时遇到同样的问题。 即使系统处于睡眠模式(总线超时:10s)、引脚20也为高电平
我还尝试将 PRES 标志[0:0:0:0]映射到引脚20、而不会出现任何问题!
可以帮帮我吗?
非常感谢
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
非常感谢!
我尝试了总线超时10秒以及0