This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于电路验证

Guru**** 2810165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920027/bq25703a-regarding-the-circuit-verification

器件型号:BQ25703A

感谢您的回复、先生、

我连接了不带主器件和的电路  

要求:

适配器输入:15V/2.4A。

电池额定值:11.1/6.4A。

充电速率为12.6V/1.240A (电池有6节电池、其中电池以串联和并联网络的形式排列、可实现3节电池。每节电池的额定值为3.67V/3.1A)。

如果需要进行任何更改、您能提供帮助吗?

Schematic_ganesha_2020-07-03_16-13-03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      有关原理图帮助、请参阅此链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/871078

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我已经详细介绍了这些细节,我是否满足了电路的上述要求...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      如果您已仔细检查了用户指南的原理图、并与数据表参数保持一致、并验证了上面的详细原理图和元件选择指南、则应该没有问题。