This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:开路检测

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919774/ucc21750-open-circuit-detection

器件型号:UCC21750

尊敬的 e2e 支持:

我们的一些栅极驱动器(如 UCC21750)集成了过流和短路保护(得益于 DESAT 引脚)。

我们是否有检测开路故障的技巧或方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、您希望检查它是否开路?

    您想检查 VBUS 是否未连接、或者是否存在其他问题?

    由于处理开路故障的方法与短路检测的结果有很大不同、短路检测可实现软关断、然后防止驱动器在之后驱动输出。

    我想我们更愿意向控制器报告、而不是影响栅极驱动器 IC 的某些运行、您的想法是这样吗?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    客户需要检测 MOSFET 是否出现"开路"故障。

    在他的最终应用中、这可能会导致严重的损坏。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件进一步讨论这一点、

    最好

    Dimitri