This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:TPS7A78

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920377/tps7a78-tps7a78

器件型号:TPS7A78

你好。

为什么 PSRR 和噪声图形在10MHz 时停止? 我可以获得高达200MHz 的数据吗?

谢谢

Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    PSRR 很难在超过10MHz 时进行测量。 实际上、超过100kHz-1MHz 时、误差放大器的带宽不会对 PSRR 进行任何衰减。 这主要是输出电容器以及您可能需要添加的任何其他滤波。  如果需要考虑100-200MHz 范围内的噪声、一种缓解方法可能是使用 π 型滤波器形式的铁氧体磁珠。  

    我希望这能回答你的问题。