This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905是否可以将欠压设置为3V 或以上?

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920365/bq77905-can-bq77905-set-undervoltage-to-3v-or-over

器件型号:BQ77905

尊敬的 TI 团队:

已请求我的客户提供 BQ77905相关信息。 它们希望将欠压设置为3V 或以上。

我在数据表中找不到欠压3V 项。 数据表中的欠压范围为1200mV 至3000mV。  

我可以设置欠压阈值吗?

请检查一下。  

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、
    BQ77905上的欠压可设置为3V、但不能超过3V。
    我们在工厂设置了 OV 和 UV 阈值、但我们确实没有 UV 为3V 的 BQ77905版本。  

    您的客户的电池采用何种化学物质?

    查看 数据表上的"表2 BQ77905器件比较"时、您的客户对什么旋转感兴趣(UV 除外)?

    请随时向我发送一份私人请求、以便我们可以更详细地讨论此项目。