This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:EFD15反激式变压器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8803, TPS23751, TPS23753
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919543/tps23753a-efd15-flyback-transformer

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8803TPS23751TPS23753

您好!

我们希望使用低成本 PMP8803参考设计。 但是、由于高度限制、我们希望将 Coilcraft POE13P-12L 替换为 Wuerth  7491193912.

我检查了值、认为它应该是直接替换。 你同意吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然电感和 DCR 相似、但匝数比不同。 此外、引脚排列和引脚数量不同、因此我不同意这是一种直接替换。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要说明的是、您可能仍可以使用它、但您需要重新计算设计以匹配匝数比。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我需要重新计算哪些组件?您是否有指向文献的指针、其中详细说明了匝数比对设计的影响?

    匝数比:

    科利克:1:0.5

    武尔斯:1:0、33

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下文档概述了如何计算反激式器件: https://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    变压器会影响多个项目。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的文档、但这是我的脑海中最重要的。 您是否有带 EPD15转换器内核的12V 参考设计?

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我们具有相同输出电压/功率的参考设计列表:

    https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/reference-designs.html#search?famid=664&vout=12,12&outpow=0.75,13

    我们没有任何变压器小于 EP13的设计。 我们这样做是因为从变压器制造的角度来看、它们是成本和尺寸的拐点。 此外、它们非常常见、因此如果用户希望将我们的产品换成他们首选的供应商、这是一个常见的外形尺寸。

    如果您有兴趣、我们提供 Fly-Buck 和常规降压。  

    另一种方法是联系变压器供应商、如 Linkcom、Wurth、Pulse 或 Semitel、为他们提供您想要复制的变压器规格表、并为他们提供所需的尺寸。 大部分时间、它们都可以容纳。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否还有适用于 TPS23751的 slva305c 等详细设计流程?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有、但本文更详细地介绍了反激式器件、而不是 TPS23753。 每当使用 TPS23753的值时、只需将其切换为 TPS23751数据表中的值(例如 CS 电压)。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师