请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件: UCC28951
大家好,我将设计三个或更多的直流/直流转换器,如24V 100A 输出、12V 200A 输出
使用 ucc28950是可能的吗?
2 -但我在变换匝数比的设计中遇到了问题、为什么数据表中用0.7倍的匝数比计算得出的结果表明、他必须给一个房间、这意味着什么?
如果我们设计一个没有 PFC 的系统会怎么样?
3在下图中、有 Vbias1、Vbias2、Vbias3和 Vbias 连接、这是否意味着它们是分开的? 我们是否需要使用4个独立电源为 IC 和驱动器供电?
提前感谢